Configurar control de versiones

Configure el control de versiones en
FactoryTalk Optix Studio
para confirmar, insertar y extraer los cambios del proyecto.
  1. En la barra de título, seleccione
    Icono de Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    y, a continuación,
    Control de versiones
    .
  2. En
    Configuración del usuario de control de versiones
    , en
    Nombre de usuario
    , introduzca su nombre de usuario.
    CONSEJO: El
    Nombre de usuario
    es el nombre que aparece junto a las confirmaciones cuando se abre
    Ver historial
    de un proyecto. Ver historial también identifica sus confirmaciones con un avatar que usa la primera letra de su nombre. Para obtener más información, consulte Historial de versiones.
  3. En
    Correo electrónico de usuario
    , introduzca su dirección de correo electrónico.
  4. (Opcional) Para insertar y extraer de repositorios remotos de proveedores de control de versiones compatibles, configure identidades de usuario. Vea Agregar una identidad de usuario y Eliminar una identidad de usuario.
  5. (Opcional) Para sincronizar los repositorios remotos disponibles en diferentes instancias de
    FactoryTalk Optix Studio
    , inicie sesión en
    FactoryTalk Hub
    . Consulte Sincronizar la lista de proyectos remotos.
  6. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal