Extraer cambios

Extraiga los cambios para ver actualizaciones y cualquier conflicto entre los repositorios remoto y local. Utilice la vista previa de extracción para aceptar actualizaciones y resolver conflictos.
CONSEJO: Cuando se realizan cambios para extraer del repositorio remoto, el mensaje
Los cambios remotos están disponibles para la extracción
aparece en la barra de estado y el icono
Extraer desde remoto
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer. Por ejemplo,
Icono Extraer desde remoto con distintivo
Extraer desde remoto
indica que hay una confirmación lista para extraer.
Requisitos previos
  • Configure sus identidades de usuario para los proveedores de control de versiones. Consulte Configurar control de versiones.
  • Si se le solicita, confirme los cambios locales antes de extraer los cambios remotos.
  1. Para extraer cambios
  2. En el proyecto abierto, seleccione
    Icono Extraer desde remoto
    Extraer desde remoto
    .
    Los cambios y los conflictos entre el proyecto local y el proyecto en el repositorio remoto aparecen resaltados en la
    Vista previa de extracción
    . Para obtener más información, consulte Vista previa de extracción.
    CONSEJO: Puede producirse un conflicto si cambia el valor de una propiedad tanto del proyecto remoto como del proyecto local. También se podría producir un conflicto si se quita un objeto en una versión del proyecto y se modifica el mismo objeto en el repositorio remoto. Los conflictos resaltados muestran valores modificados y objetos quitados que están tachados. El número de conflictos aparece en la barra de estado.
  3. (Opcional) En la parte superior de la
    Vista previa de extracción
    , seleccione el contenido que se va a ver:
    • Todo
      . Todo el contenido del proyecto tanto en los proyectos locales como en los remotos.
    • Actualizaciones
      . Solo los cambios realizados en los proyectos locales y remotos.
    • Conflictos
      . Solo conflictos entre los proyectos locales y remotos.
  4. Expanda un conflicto resaltado para mostrar los valores en conflicto.
  5. (Opcional) En la parte superior de la vista previa, seleccione
    Icono de ordenar en orden descendente
    para desplazarse y expandir el siguiente conflicto o
    Icono de ordenar en orden ascendente
    para ir al conflicto anterior.
    CONSEJO: Un icono en una fila en
    Vista previa de extracción
    indica que:
    • Icono de vista previa de conflictos
      Existe un conflicto entre el repositorio local y remoto.
    • Icono de vista previa de resueltos
      Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
    • Icono de vista previa de cambios
      Existe un cambio en el repositorio local o remoto.
    • Icono de vista previa de adiciones
      Se ha agregado un objeto.
    • Icono de vista previa de eliminaciones
      Se ha quitado un objeto.
  6. En cada fila resaltada, seleccione la versión de contenido que desee conservar:
    • Cambio local individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio local
      Icono Historial local
      Historial local
      a la izquierda.
    • Cambio remoto individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio remoto
      Icono Historial remoto
      Historial remoto
      a la derecha.
    • Todos los cambios locales. En la parte superior de la vista previa, seleccione
      Incorporar todos los cambios locales
      .
    • Todos los cambios remotos. En la parte superior de la vista previa, seleccione
      Incorporar todos los cambios remotos
      .
  7. Seleccione
    Aceptar
    para aceptar los cambios seleccionados o seleccione
    Cancelar
    para rechazar todos los conflictos del proyecto remoto y conservar los valores del proyecto local.
El proyecto se abre y aparece el mensaje
El proyecto está sincronizado
en la barra de estado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal