Variables del sistema
Las variables del sistema se crean automáticamente al crear el objeto
Sistema
en un proyecto de
FactoryTalk® Optix™
. Cuando vincula una propiedad de un objeto gráfico a una variable del sistema, los objetos del sistema de Vista del proyecto
aparecen por categorías en el explorador de vínculos dinámicos.Cada categoría contiene variables predefinidas:
- Aplicación. Variables que proporcionan un valor de velocidad de parpadeo. Estas variables determinan el número de segundos que un valor alterna entre mostrar y borrar un valor.
- DateTime. Variables que proporcionan valores actuales de fecha y hora del dispositivo HMI y que le permiten configurar la fecha, la hora y la zona horaria en el dispositivo HMI.
- Pantalla. Las variables proporcionan brillo, resolución, escala y orientación de la pantalla.
- Interfaces de red. Variables que proporcionan la configuración de red, como las direcciones IP del dispositivo HMI.
- WiFi. Variables que permiten enlazar el modo de operación, nombre de red, modo de seguridad, nombre de usuario, contraseña y acceso a la red LAN.
system variable
application
date time
display
network
wifi
Entregue su opinión