Variables de las interfaces de red

Vincule una propiedad del objeto gráfico a una variable
Interfaces de red
predefinida en el objeto
Direcciones IP adicionales
para configurar la red de su dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable
Direcciones IP
para especificar la dirección IP del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.
La categoría
Direcciones IP adicionales
en
Interfaces de red
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con el dispositivo HMI.
Variables de direcciones IP adicionales
Variable
Tipo
Definición
Lectura o escritura
Reinicio necesario
Nombre de la interfaz
String
Nombre de la interfaz
Solo lectura
Reinicio no necesario
DHCP activado
Boolean
Obtener automáticamente la configuración de IP mediante DHCP
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Dirección IP
String
Dirección IP de la red
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Máscara
String
Máscara de subred de la red
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
DNS 1
String
Dirección DNS principal de la red
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
DNS 2
String
Dirección DNS secundaria de la red
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Puerta de enlace predeterminada
String
Dirección IP de la puerta de enlace de red predeterminada
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal