Variables de fecha y hora

Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variablee
DateTime
predefinida para configurar la fecha y la hora en el dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable
Zona horaria
para mostrar la zona horaria local del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.
La categoría
DateTime
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la fecha y la hora del dispositivo HMI.
Variables DateTime
Variable
Tipo
Definición
Lectura o escritura
Reinicio necesario
Sincronización de hora
TimeSynchronizationModeEnum
Sincronización de hora manual o automática
Solo lectura
Reinicio no necesario
Servidor NTP remoto
String
Configuración del servidor NTP remoto que proporciona la hora
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Fecha y hora
DateTime
Fecha y hora del dispositivo HMI.
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Zona horaria
String
Zona horaria del dispositivo HMI.
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Interfaces de servidor NTP locales
String[0]
Interfaces a través de las cuales el sistema actúa como servidor NTP
Lectura/Escritura
Reinicio necesario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal