Métodos de almacenamiento de retentividad

Los objetos de almacenamiento de retentividad exponen los métodos Copia de seguridad y Restaurar.

Copia de seguridad

Use este método para hacer una copia de seguridad de los datos de almacenamiento de retentividad en un archivo.
CONSEJO: Puede realizar un seguimiento de las copias de seguridad de almacenamiento de retentividad completadas con el evento Copia de seguridad completada. Consulte Evento de copia de seguridad completada.
Argumentos de entrada
Argumento
Tipo de datos
Descripción
OutputFilePath
String
Ruta del archivo para la copia de seguridad del almacenamiento de retentividad en formato ResourceUri.
Para implementar el método Copia de seguridad en su lógica
Aplicación FactoryTalk Optix
, consulte Agregar un método a un evento existente. Por ejemplo, agregue el método Copia de seguridad al evento MouseClick de un botón. Consulte Configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad.

Restaurar

Use este método para restaurar los datos de almacenamiento de retentividad desde un archivo de copia de seguridad.
Argumentos de entrada
Argumento
Tipo de datos
Descripción
BackupFilePath
String
Ruta de acceso a un archivo de copia de seguridad para restaurar los datos de almacenamiento de retentividad.
Para implementar el método Restaurar en su lógica
Aplicación FactoryTalk Optix
, consulte Agregar un método a un evento existente. Por ejemplo, agregue el método Restaurar al evento MouseClick de un botón. Consulte Configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal