Configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad

Cree botones asignados a los métodos de copia de seguridad y restauración para el almacenamiento de retentividad.
Si planea realizar una copia de seguridad o restaurar el almacenamiento de retentividad con un NetLogic personalizado, agregue un NetLogic de tiempo de ejecución personalizado. Vea NetLogic con métodos personalizados de copia de seguridad y restauración y Crear un NetLogic.
  1. Para configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad
  2. En la
    Vista del proyecto
    , cree un botón.
    Para obtener más información sobre los botones, consulte Botón.
    Por ejemplo, cree un botón en
    MainWindow (type)
    .
  3. En
    Eventos
    , asigne uno de los siguientes métodos a
    Evento MouseClick
    :
    • Para realizar una copia de seguridad mediante un método integrado:
      /Retentivity/
      RetentivityStorage
      /Backup
    • Para restaurar mediante un método integrado:
      /Retentivity/
      RetentivityStorage
      /Restore
    • Para realizar una copia de seguridad mediante un método NetLogic personalizado:
      /NetLogic/
      RuntimeNetLogic
      /
      CustomBackupMethod
    • Para restaurar mediante un método NetLogic personalizado:
      /NetLogic/
      RuntimeNetLogic
      /
      CustomRestoreMethod
    Donde:
    RetentivityStorage
    Es el objeto de almacenamiento de retentividad desde el que se va a realizar una copia de seguridad o en el que se va a restaurar.
    RuntimeNetLogic
    Es el NetLogic de tiempo de ejecución con el método
    DoBackup
    o
    DoRestore
    .
    CustomBackupMethod
    El nombre del método de copia de seguridad personalizado. Por ejemplo,
    DoBackup
    .
    CustomRestoreMethod
    El nombre del método de restauración personalizado. Por ejemplo,
    DoRestore
    .
  4. Repita de 1 a 2 para agregar otros botones.
Puede usar los botones configurados para realizar copias de seguridad y restaurar datos en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal