Botón
Genera eventos para ejecutar métodos.
Tipos de botones
- Retrasada
- Botón que se seleccionar durante un intervalo de tiempo predefinido antes de que se active la acción asociada a él. Consulte Botón retardado.
- Momentánea
- Botón con un valor durante un tiempo mínimo, si se establece, o mientras se mantenga presionado el botón, pero no más de un tiempo máximo, si se establece. Consulte Botón momentáneo.
- Alternar
- Botón que se puede alternar entre activado o desactivado. Consulte Botón de alternancia.
Eventos de botones
Los botones están preconfigurados con eventos. Configure un evento de botón para activar diferentes acciones configurando un método que deba realizar un evento. Por ejemplo, un evento de botón puede:
- Iniciar la generación de informe
- Reconocer la alarma activa
- Señalar una condición de emergencia
Todos los botones están preconfigurados con los siguientes eventos. Algunos tipos de botones tienen eventos adicionales.
Evento de botón | Generado en tiempo de ejecución cuando |
|---|---|
Evento MouseClick | Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta. |
Evento MouseDown | Se hace clic o se toca un objeto. |
Evento MouseUp | Se libera el clic o el toque del objeto. |
Estilos de botón
Puede aplicar una variedad de estilos a un botón. Consulte Aplicar un estilo de botón.
Ejemplo de botones con diferentes estilos

Entregue su opinión