Botón momentáneo

Genera eventos para ejecutar métodos. Incluye las propiedades Tiempo de retención mínimo y Tiempo de retención máximo.

Eventos

Utilice estos eventos de botón para activar métodos:
Evento
Generado en tiempo de ejecución cuando
Evento MouseClick
Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta.
Evento MouseDown
Se hace clic o se toca un objeto.
Utilice estos métodos para configurar el comportamiento del evento MouseDown:
Tiempo de retención mínimo
Tiempo mínimo del estado activo del botón.
Por ejemplo, si el
Tiempo de retención mínimo
se establece en 2 segundos y selecciona el botón durante 0,5 segundos, el evento MouseDown tendrá una duración de 2 segundos.
Tiempo de retención máximo
Tiempo máximo del estado activo del botón.
Por ejemplo, si el
Tiempo de retención máximo
está establecido en 2 segundos y selecciona y mantiene pulsado el botón durante 5 segundos, el evento MouseDown se mantendrá durante los 2 primeros segundos.
Evento MouseUp
Se libera el clic o el toque del objeto.

Ejemplo

Botón momentáneo predeterminado
Botón rectangular etiquetado como BotónMomentáneo con un borde gris y un fondo claro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal