Editor de recetas
El widget del editor de recetas contiene los objetos gráficos y los NetLogic necesarios para mostrar y administrar las recetas en tiempo de ejecución. El widget está disponible en
.
Bibliotecas de plantillas
El widget del editor de recetas muestra un Panel de navegación con las siguientes fichas:
- Lista de recetas
- Muestra una lista de los esquemas de recetas disponibles en una DataGrid. En esta pestaña, puede utilizar botones dedicados para:
- Actualizar la lista de recetas.
- Abrir un menú lateral para activar, cambiar el nombre, duplicar o eliminar una receta.
- Crear una nueva receta o crear una nueva receta desde el destino, como un controlador.
- Vaya a los parámetros de una receta específica para editar sus parámetros.
- Lista de parámetros
- Puede modificar los valores de los parámetros de la receta seleccionada en la primera ficha. En esta pestaña, también puede utilizar botones dedicados para:
- Volver al panel de la lista de recetas.
- Revertir o guardar las ediciones actuales.
- Aplicar sus ediciones al controlador.
- Leer los valores de receta del controlador y cargarlos como parámetros de receta.
Entregue su opinión