Dibujar una línea

Utilice la herramienta
Línea
para dibujar una línea.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en el contenedor para incluir el objeto.
  2. En la barra de herramientas del editor, seleccione Icono de línea
    Línea
    .
  3. En el editor, coloque el cursor donde empezará la línea.
  4. Arrastre la línea hasta la posición final.
    El objeto aparecerá en el editor y en
    Vista del proyecto
    .
  5. (Opcional) En
    Propiedades
    , edite la configuración de
    Aspecto
    :
    • Visible
      . Muestra el objeto en tiempo de ejecución.
    • Habilitado
      . Habilita la interacción con el objeto en tiempo de ejecución.
    • Opacidad
      . Nivel de opacidad del objeto en porcentajes. Establézcalo como
      0
      para que el objeto sea transparente.
    • Parpadeo
      . Hace parpadear el objeto en tiempo de ejecución.
    • Rotación
      . Gira el objeto alrededor de su punto central (en grados de arco). Los valores positivos giran el objeto en el sentido de las agujas del reloj; los valores negativos giran el objeto en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Color del borde
      . Color del borde del objeto.
    • Color de relleno
      . Color de relleno del objeto.
    • Grosor
      . Grosor de las líneas del objeto.
    • Visible con clic
      . Intercepta las selecciones del usuario. Falso de forma predeterminada: las selecciones del usuario no se interceptan y se pasan al objeto subyacente.
    • Elemento que mover
      . Consulte Convertir un objeto gráfico en movible.
  6. (Opcional) Para cambiar el tamaño, mover o alinear el objeto, consulte Diseño de objetos gráficos.
  7. (Opcional) En
    Eventos
    , agregue métodos a los eventos existentes o agregue eventos y métodos nuevos. Vea Eventos y Métodos.
Para agrupar objetos de dibujo, consulte Agrupar objetos de dibujo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal