Configurar un diseño vertical

Para configurar un diseño horizontal, agregue un objeto de diseño horizontal, agregue objetos secundarios y ajuste las propiedades.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo que contendrá el objeto de diseño vertical y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Diseño vertical
    .
  2. Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño vertical.
    Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.
    Por ejemplo, agregue botones bajo un diseño vertical para crear una fila de botones. Consulte Botón.
    Los objetos secundarios se distribuyen uno a uno en una columna.
    Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos verticalmente en una sola columna, alineados en la parte superior de un fondo de cuadrícula.
  3. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca cómo distribuir los objetos gráficos secundarios:
    • Alineación de contenido
      :
      • Alineado superior
        . Fija los objetos secundarios a la parte superior del diseño vertical.
        Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos verticalmente en la parte superior de un fondo de cuadrícula.
      • Alineado en el centro
        . Fija los objetos secundarios en el centro del diseño vertical.
        Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos verticalmente y centrados dentro del diseño vertical sobre un fondo de cuadrícula.
      • Alineado inferior
        . Fija los objetos secundarios en la parte inferior del diseño vertical.
        Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos verticalmente en la parte inferior de un fondo de cuadrícula.
    • Ajuste
      . Se ajustan los objetos secundarios si no se ajustan a la altura del diseño vertical.
      Ajuste establecido en Verdadero
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en dos filas, con Botón1 y Botón3 en la fila superior y Botón2 debajo, mostrando el ajuste debido a la altura limitada.
      Ajuste establecido en Falso
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos verticalmente en una sola columna sin ajuste de línea sobre un fondo de cuadrícula.
    • Separación horizontal
      . Espacio horizontal entre las columnas de objetos secundarios ajustados del diseño vertical.
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en dos columnas con un espacio horizontal visible entre columnas sobre un fondo de cuadrícula.
    • Separación vertical
      . Espacio vertical entre los objetos secundarios del diseño horizontal.
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos verticalmente con un mayor espacio vertical entre cada botón sobre un fondo de cuadrícula.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal