Diseño vertical

Panel que organiza automáticamente los objetos de forma vertical, uno al lado del otro.

Caso de uso

Diseñe los elementos gráficos verticalmente. Por ejemplo, poner botones de salida u otros objetos.

Ejemplo

Cuatro botones apilados verticalmente con las etiquetas Botón1, Botón2, Botón3 y Botón4, cada uno centrado en un diseño de una sola columna sobre un fondo de cuadrícula.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal