Configurar un diseño horizontal

Para configurar un diseño horizontal, agregue un objeto de diseño horizontal, agregue objetos secundarios y ajuste las propiedades.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo que contendrá el objeto de diseño horizontal y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Diseño Horizontal
    .
  2. Agregue o mueva objetos gráficos secundarios bajo el diseño horizontal.
    Para obtener más información sobre cómo mover objetos gráficos, consulte Mover un nodo.
    Por ejemplo, agregue botones bajo un diseño horizontal para crear una fila de botones. Consulte Botón.
    Los objetos secundarios se distribuyen de uno a uno en una fila.
    Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en una fila horizontal, alineados a la izquierda dentro de un diseño de cuadrícula.
  3. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca cómo mostrar los objetos gráficos secundarios:
    • Alineación de contenido
      :
      • Alineado a la izquierda
        . Fija los objetos secundarios a la izquierda del diseño horizontal.
        Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en una fila horizontal, alineados a la izquierda dentro de un diseño de cuadrícula.
      • Alineado en el centro
        . Fija los objetos secundarios en el centro del diseño horizontal.
        Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en una fila horizontal, centrados dentro de un diseño de cuadrícula.
      • Alineado a la derecha
        . Fija los objetos secundarios a la derecha del diseño horizontal.
        Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en una fila horizontal, alineados a la derecha dentro de un diseño de cuadrícula.
    • Ajuste
      . Ajuste los objetos secundarios si no pueden ajustarse al ancho del diseño horizontal.
      Ajuste establecido en Verdadero
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en dos filas debido al ajuste de línea dentro de un diseño de cuadrícula.
      Ajuste establecido en Falso
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en una sola fila horizontal sin ajuste de línea dentro de un diseño de cuadrícula.
    • Separación horizontal
      . Espacio horizontal entre objetos secundarios del diseño horizontal.
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en una fila horizontal con espacios horizontales visibles entre cada botón.
    • Separación vertical
      . Espacio vertical entre las filas de objetos secundarios ajustados del diseño horizontal.
      Tres botones etiquetados como Botón1, Botón2 y Botón3, dispuestos en dos filas con una separación vertical visible entre las filas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal