Diseño horizontal

Panel que organiza automáticamente los objetos de forma horizontal, uno al lado del otro.

Caso de uso

Diseñe elementos de interfaz horizontalmente. Por ejemplo, poner botones de salida u otros objetos.

Ejemplo

Cuatro botones rectangulares con las etiquetas Botón1, Botón2, Botón3 y Botón4 dispuestos horizontalmente sobre un fondo de cuadrícula.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal