Configurar un interruptor
Cree y configure un interruptor para mostrar y definir un valor Booleano. Ajuste las propiedades de aspecto, tamaño, diseño y texto.
- EnVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione .
- EnPropiedades, enInterruptor, establezcaActivoenVerdadero,Falsoo cree un vínculo dinámico a un valor Booleano.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (opcional) EnPropiedades, configureAspecto:
- Visible. Muestra u oculta el objeto en tiempo de ejecución.
- Habilitado. Habilita la interacción del usuario con el objeto en tiempo de ejecución.
- Opacidad. Defina la opacidad del objeto de0(transparente) a100(opaco).
- Rotación. Gira el objeto una cantidad especificada de grados.
- Estilo. Seleccione un estilo gráfico para aplicar al objeto.Para obtener más información sobre las hojas de estilo, consulte Hojas de estilo.
- (opcional) EnPropiedadeso en el editor, configure los valores deTamaño y diseño.Para obtener más información acerca de las propiedades de tamaño y diseño, consulte Diseño de objetos gráficos.
- (Opcional) EnPropiedades, configureTexto y fuente:
- Texto mostrado si está activado. Texto que se mostrará en el interruptor si el interruptor está marcado. Por ejemplo, escribaON
- Texto mostrado si no está activado. Texto que se mostrará en el interruptor si el interruptor no está marcado. Por ejemplo, escribaOFF
- Color de texto. Defina el color del texto que se muestra en el interruptor.
- Familia de fuentes. Seleccione la familia de fuentes para el texto que se muestra en el interruptor.
- Tamaño de fuente. Defina el tamaño de fuente para el texto que se muestra en el interruptor.
- Espesor de fuente. Seleccione el espesor de fuente para el texto que se muestra en el interruptor.
- Fuente cursiva. Aplica la fuente en cursiva al texto que se muestra en el interruptor.
- (Opcional) EnEventos, asocie un método para ejecutar cuando ocurra el eventoValor modificado.Para obtener más información sobre cómo asociar métodos con eventos existentes, consulte Agregar un método a un evento existente.Por ejemplo, muestre un panel con información sobre el valor del interruptor.
switch
Boolean
toggle
Entregue su opinión