Interruptor
Establezca y muestre un valor Booleano para habilitar o deshabilitar funciones o características dentro de una aplicación.
Caso de uso
Habilite o deshabilite funciones o características en una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, alterne un gráfico que visualice los datos.Ejemplo
Interruptor deshabilitado con texto opcional

Interruptor habilitado con texto opcional

switch
Boolean
toggle
Entregue su opinión