Configurar un evento externo

Agregue un evento externo a un objeto. Un evento externo puede ser un evento de otro objeto. Agregar un evento de un objeto a otro objeto le permite evitar volver a crear el mismo evento para varios objetos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto que desea que contengá el evento externo.
  2. En
    Propiedades
    , junto a
    Eventos
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    Agregar evento externo
    .
  3. Seleccione el evento para gestionar los eventos de otro objeto.
  4. Elija
    Seleccionar
    .
    El nuevo evento aparece en
    Eventos
    .
  5. Si es necesario, vincule métodos al evento externo.
    Para obtener más información, consulte Agregar un método a un evento existente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal