Configurar un evento de transición

Active métodos si el valor de una variable o propiedad de objeto cumple una condición específica.
CONSEJO: Para obtener un ejemplo de una configuración de evento de transición en la lógica
Aplicación FactoryTalk Optix
, consulte Configure eventos de transición para abrir y cerrar un cuadro de diálogo.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto o una variable.
  2. En
    Propiedades
    , haga clic con el botón derecho en una variable o una propiedad y seleccione
    Nuevo
    Evento de transición
    .
    CONSEJO: Si es necesario, seleccione
    Icono Agregar en negro
    para agregar una variable.
  3. En
    Eventos
    , desde
    Transición
    , seleccione:
    • Igual a
    • No es igual a
    • Mayor que
    • Mayor o igual que
    • Menor que
    • Menor o igual que
  4. Establezca la propiedad
    Valor
    .
    CONSEJO: Puede introducir el valor de umbral o agregar un vínculo dinámico al valor de umbral. Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. Junto a
    VariableTransitioned
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    .
  6. Seleccione un método:
    • Para métodos globales, expanda
      Comandos
      .
    • Para métodos locales, expanda los nodos que exponen métodos (por ejemplo, un nodo
      CuadrículaDeDatos
      expone un método
      Actualizar
      ), o expanda el nodo relacionado con un NetLogic específico.
  7. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
  8. (Opcional) Para seleccionar más métodos, repita los pasos 5 a 7.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal