Vista de búsqueda de código de fallo

Use la vista
Búsqueda de código de fallo
para ver información detallada sobre un código de fallo cuando se genera un fallo para la caja de acceso multifuncional con CIP Safety over
EtherNet/IP™
. Esta información incluye una descripción y las posibles soluciones para el fallo.
Cuando el dispositivo está en línea y se produce un fallo del dispositivo con la caja de acceso multifuncional, se muestra un código de fallo en
las etiquetas del controlador
.
Cuando el dispositivo está en línea y se produce un fallo del sistema con la caja de acceso multifuncional, se muestra un código de fallo en la vista
Conexión
.
Dependiendo de la naturaleza del fallo, es posible que los indicadores de estado del dispositivo también se iluminen.
La caja de acceso multifuncional se compone de los siguientes componentes de hardware (con indicadores de estado):
  • Dispositivo de bloqueo
    : Este componente proporciona la función de bloqueo y monitoriza la posición del mecanismo de bloqueo. El dispositivo de bloqueo incluye un indicador de estado
    DIA
    que, cuando se ilumina (rojo), indica una situación de fallo.
  • Ensamblaje de la manija
    :Este componente controla el acoplamiento y desenganche del cerrojo con el dispositivo de bloqueo.
  • Dispositivo de bus
    : Este componente incluye elementos de control integrados y varía según el tipo de dispositivo, tal y como se define en la vista
    Definición del dispositivo
    .Cuando se produce una situación de fallo, estos indicadores de estado indican lo siguiente:
    • Lnk1
      y
      Lnk2
      :Cuando se ilumina (rojo), indica un fallo importante del controlador de interfaz de red (NIC).
    • Net
      :Cuando se ilumina (parpadeando en rojo y verde), indica un error de red.
    • Mod
      : Cuando se ilumina (rojo intermitente), indica un fallo recuperable y, cuando se ilumina (rojo), indica un fallo no recuperable.
      CONSEJO:
      Los dispositivos de cerradura y bus están preensamblados, montados en placa y enviados juntos.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal