Códigos de fallo, bits de restablecimiento, tipos y descripciones

La tabla siguiente muestra información sobre los códigos de fallo para la caja de acceso multifuncional. Los fallos se borran (se desenclavan o se restablecen) cuando se confirma uno de estos bits de restablecimiento:
  • GeneralFaultUnlatch: desenclava los fallos relacionados con la interfaz del dispositivo de bus
  • LockSequenceFaultUnlatch: desenclava los fallos relacionados con la secuencia de bloqueo
    Códigos de fallo
    Código de fallo
    Bit de restablecimiento de fallo
    Tipo de fallo
    Descripción
    2721
    GeneralFaultUnlatch
    Error de tiempo de discrepancia de parada de emergencia
    Indica que el tiempo transcurrido entre la parada de emergencia del Canal A y el cambio de estado del Canal B ha superado el tiempo máximo permitido (5 segundos).
    2722
    GeneralFaultUnlatch
    Error de tiempo de discrepancia del interruptor de habilitación
    Indica que el tiempo transcurrido entre la habilitación del interruptor Canal A y el cambio de estado del Canal B ha superado el tiempo máximo permitido (5 segundos).
    2723
    GeneralFaultUnlatch
    Error de tiempo de discrepancia en la posición de la puerta
    Indica una discrepancia entre los dos canales de microprocesador del dispositivo.
    2724
    GeneralFaultUnlatch
    Error de tiempo de discrepancia de la posición del perno
    Indica una discrepancia entre los dos canales de microprocesador del dispositivo.
    2725
    GeneralFaultUnlatch
    Error de tiempo de discrepancia de bloqueo de protección
    Indica una discrepancia entre los dos canales de microprocesador del dispositivo.
    2731
    GeneralFaultUnlatch
    Error de impulso de prueba de parada de emergencia
    Indica que el circuito de monitorización de parada de emergencia no está detectando pulsos de prueba.
    2732
    GeneralFaultUnlatch
    Error de impulso de prueba de interruptor de habilitación
    Indica que el circuito de monitorización del interruptor de habilitación no está detectando pulsos de prueba.
    2733
    GeneralFaultUnlatch
    Error de pulso de prueba de posición de la puerta
    Indica que el circuito de monitorización de posición de la puerta de protección no está detectando pulso de prueba.
    2734
    GeneralFaultUnlatch
    Error de pulso de prueba de posición del perno
    Indica que el circuito de monitorización de la posición del perno no está detectando ningún pulso de prueba.
    2735
    GeneralFaultUnlatch
    Error de pulso de prueba de bloqueo de protección
    Indica que el circuito de monitorización de bloqueo de protección no está detectando pulso de prueba.
    2736
    GeneralFaultUnlatch
    Error de pulso de prueba del interruptor del selector de modo
    Indica un fallo del interruptor selector de modo. Revisa las señales de abuso y manipulación. Gire la perilla para cambiar la posición del interruptor. Desenclave el fallo ciclando la salida GeneralFaultUnlatch.
    2741
    Ninguno
    Mensaje de diagnóstico de vida útil máxima
    Indica que el dispositivo ha alcanzado la vida útil mecánica máxima (1.000.000 de operaciones).
    2742
    Ninguno
    Error interno del dispositivo.
    Indica un fallo no recuperable. Es posible que sea necesario reemplazar el dispositivo.
    2743
    LockSequenceFaultUnlatch
    Error de secuencia de señal
    Indica que el dispositivo detectó una secuencia inaceptable de eventos (por ejemplo, el bloqueo de protección está activo mientras la puerta de protección está en posición abierta).
    2744
    LockSequenceFaultUnlatch
    Error de dispositivo de bloqueo
    Indica que el dispositivo ha detectado la activación de la palanca de liberación de escape o la liberación manual.
    2745
    Ninguno
    Error de lectura del transpondedor
    Indica un fallo no recuperable. Es posible que sea necesario reemplazar el dispositivo.
    2750
    Ninguno
    Error de fuente de alimentación o asignación de parámetros
    Indica un problema con la fuente de alimentación o una asignación de parámetros de seguridad CIP.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal