Ver un código de fallo de la caja de acceso multifuncional
Utilice la vista
Búsqueda de código de fallo
para ver un código de fallo para la caja de acceso multifuncional.Para ver un código de fallo del sistema para la caja de acceso multifuncional
- En la ficha del dispositivo, seleccioneConexión.
- En la vistaConexión, enFallo de conexión, lea y registre el código de fallo.
- En la ficha del dispositivo, seleccioneBúsqueda de código de fallo.
- En la vistaBúsqueda de código de fallo, introduzca el código de fallo en el cuadroCódigo de fallo.
- SeleccioneBuscar.
- Ver información sobre el código de fallo.
- Si el fallo es válido actualmente (bit de entrada DiagnosticActive = 1), se muestra la información deDescripciónyRemedio.
- Si el fallo ya no es válido (bit de entrada DiagnosticActive = 0), no se muestra ninguna información.
Para ver un código de fallo del dispositivo para la caja de acceso multifuncional
- EnEtiquetas de controlador, enCódigo de fallo, lea y registre el código de fallo.
- Repita los pasos del 3 al 6 enPara ver un código de fallo del sistema para la caja de acceso multifuncionalpara buscar y ver un código de fallo del dispositivo.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión