Vista Puntos (dispositivo de salida, surtidor)

Utilice la vista
Puntos
para:
  • Ver un resumen de los puntos del dispositivo de salida.
  • Configurar los puntos de salida para el dispositivo.
  • Habilitar o inhabilitar la detección sin carga para un punto de salida, si procede.
  • Diagnosticar un problema para un punto de salida.
  • Si se admite, deshabilite la detección de cortocircuito interno.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal