Configurar los parámetros de salida del surtidor

Configurar los parámetros de salida del surtidor del dispositivo de salida.
Requisitos previos
  • Asegúrese de que el
    Modo de salida
    esté establecido en
    Surtidor
    .
Para configurar los parámetros de salida del surtidor
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , configure las siguientes propiedades según sea necesario:
    • Modo de punto
      . Selecciona el modo de operación del punto.
    • Habilitar detección sin carga
      . Si procede, active o desactive la casilla del punto.
    • Diagnóstico
      . Si está en línea, seleccione el icono de diagnóstico para ver información de diagnóstico.
    • Tiempo de enclavamiento de error de salida
      . Introduzca el tiempo durante el cual se retiene el error para asegurarse de que el controlador puede detectarlo y ofreer un diagnóstico más preciso.
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal