Parámetros de la vista Puntos (dispositivo de salida, surtidor)
Cuando el modo de salida es surtidor, la vista
Puntos
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
Los parámetros disponibles se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar la detección de cortocircuito interno en puntos pares | Habilita o deshabilita la detección de cortocircuitos internos en puntos pares, active o desactive la casilla. Esta casilla solo está disponible para dispositivos con la revisión de firmware 3.011 o posterior. |
Deshabilitar la detección de cortocircuito interno en puntos impares | Habilita o deshabilita la detección de cortocircuitos internos en puntos impares, active o desactive la casilla. Esta casilla solo está disponible para dispositivos con la revisión de firmware 3.011 o posterior. |
Punto | Indica el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Tipo de operación de punto | Determina si se trata la salida como un canal único o doble.
|
Modo de punto | Determina el modo de funcionamiento del punto de salida. Las selecciones disponibles dependen del tipo de dispositivo.
|
Habilitar detección sin carga | Habilita o deshabilita la detección sin carga del punto de salida.
Si el Tipo de operación de punto es Doble , los dos puntos de salida deben usar la misma configuración de la casilla Habilitar detección sin carga . |
Diagnóstico | Abre el cuadro de diálogo para información de diagnóstico. |
Tiempo de enclavamiento de error de salida | Define el tiempo durante el cual se retiene el error para asegurarse de que el controlador pueda detectarlo y proporcionar diagnósticos más precisos. El valor está comprendido entre 0 ms y 65.530 ms en incrementos de 10 ms. El valor predeterminado es 1.000 ms. La cantidad de tiempo necesaria para enclavar los errores depende del RPI, del guardián de la tarea de seguridad y de otras variables específicas de la aplicación. |
Entregue su opinión