Vista Configuración de conmutador
Utilice la vista
Configuración de conmutador
para configurar los ajustes básicos del conmutador. Utilice la vista Configuración de conmutador
para:- Introducir la dirección IP y otras configuraciones básicas.
- Introducir un contacto y una ubicación geográfica para el conmutador.
- Establecer el nombre y la ID de la VLAN de administración.
- Para los conmutadores Stratix 5000, configure esta configuración adicional:
- Seleccione elModo de árbol de expansión.
- Habilite la alarma de fuente de alimentación doble.
CONSEJO:
Cuando el conmutador está configurado, aparecerán los datos.
Entregue su opinión