Vista Umbrales de puerto
Use la vista
Umbrales de puerto
para establecer los límites de los umbrales de entrada y salida para el tráfico de difusión, unidifusión y multidifusión para cada puerto activo. Estos límites ayudan a determinar los niveles aceptables de rendimiento.Si se produce un evento de red no deseado y se supera el valor de umbral, se muestra un valor sí en dos lugares:
- la columna correspondiente en la vistaEstado del puerto
- el parámetroUmbral de tráfico superado en cualquier puertoen la vistaEstado del conmutadorCONSEJO:Configure los ajustes del umbral de puerto mientras está en línea. La mayoría de los datos solo se muestran cuando el dispositivo está en línea.
Entregue su opinión