Vista Seguridad del puerto

Utilice la vista
Seguridad del puerto
para habilitar y configurar la seguridad del puerto. La seguridad del puerto restringe los dispositivos que pueden conectarse al puerto del conmutador en función de sus direcciones MAC. La dirección MAC también se conoce como dirección Ethernet, dirección física o dirección de hardware. A cada nodo de la red se le asigna una dirección MAC única.
CONSEJO:
Configure los ajustes de seguridad del puerto mientras está en línea. La mayoría de los datos solo se muestran cuando el dispositivo está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal