Vista Configuración de puerto

Utilice la vista
Configuración de puerto
para configurar los ajustes básicos del puerto de los dispositivos conectados al conmutador. Esta configuración determina cómo se envían y se reciben los datos entre el conmutador y el dispositivo conectado. Utilice esta vista para:
  • Habilite el puerto.
  • Seleccione si desea que el puerto y el dispositivo negocien automáticamente la velocidad del vínculo y el modo dúplex.
  • Seleccione la velocidad del puerto y el modo dúplex.
CONSEJO:
El puerto solo se puede configurar cuando el dispositivo está en línea. La mayoría de los datos solo se muestran cuando el dispositivo está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal