Vista PoE
Utilice la vista
PoE
para configurar los puertos de Alimentación a través de Ethernet (PoE). PoE proporciona a los dispositivos finales energía eléctrica y datos en un solo cable Ethernet. Utilice la vista PoE
para:- Ver el estado de PoE.
- Limitar la potencia total admitida.
- Configurar los ajustes de modo y potencia de los puertos individuales.
Para la mayoría de aplicaciones, la configuración predeterminada (modo automático) es suficiente y no requiere ninguna otra configuración. Estos ajustes se pueden personalizar. Por ejemplo, para dar a un puerto PoE una mayor prioridad de potencia, establezca el
Modo
en Estático
y asigne la potencia que se va a utilizar. O bien, para no permitir dispositivos de alta potencia en un puerto, establezca el Modo
en Automático
y especifique el límite de potencia.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Para obtener más información sobre PoE, consulte el
Manual de usuario de conmutadores administrados de Stratix
, publicación 1783-UM007
.
IMPORTANTE:
Cuando los ajustes de configuración de PoE de un puerto cambian, el puerto deja de alimentarse. El hecho de que el puerto vuelva a encenderse depende de la nueva configuración, del estado de los otros puertos PoE y del estado del presupuesto de potencia.
Entregue su opinión