Vista Agregar/editar instancia de NAT - Información general

Utilice la vista
Información general
para configurar una instancia de NAT.
En la vista
Información general
, puede:
  • Crear una nueva dirección IP privada que se traducirá en una dirección IP de la subred pública.
  • Asignar una VLAN a una instancia de NAT.
  • Permitir que los dispositivos de la subred pública se comuniquen con los dispositivos de la subred privada.
Cualquier fila de la tabla
Privada a pública
que no se haya enviado al conmutador se indica con un asterisco.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal