Vista Anillo de nivel de dispositivo

Utilice la vista
Anillo de nivel de dispositivo
para habilitar DLR en el anillo y ver información sobre la red DLR. Una red DLR es una red basada en anillos con tolerancia a fallos individuales diseñada para la interconexión de dispositivos de automatización sin necesidad de más conmutadores.
Utilice la vista
Anillo de nivel de dispositivo
para:
  • Habilitar DLR para hasta tres anillos configurados
  • Seleccionar los puertos de anillo
  • Ver si el conmutador es un supervisor de anillo
  • Ver el estado del anillo
  • Ver si la puerta de enlace redundante está habilitada
  • Ver el estado de la puerta de enlace redundante
  • Ver la función del servidor del protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
  • Ver el estado del servidor DHCP
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal