Cuadro de diálogo Configuración de red avanzada
Utilice el cuadro de diálogo
Configuración de red avanzada
para configurar las propiedades avanzadas de la red. En este cuadro de diálogo puede introducir:- La precedencia del supervisor.
- Un intervalo de baliza.
- Un tiempo de espera de baliza.
- Un ID de VLAN de protocolo de anillo.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión