Ejecutar prueba Diagnosticar cable

Utilice el cuadro de diálogo
Diagnóstico de cable
para ejecutar una prueba de diagnóstico en los cables de un puerto seleccionado.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
  • Para llevar a cabo una prueba válida de cable para puertos gigabit, configure el puerto gigabit como tipo de medios RJ45 en la interfaz web del Gestor de dispositivos o mediante CLI.
  • Debe tener el privilegio correcto para ejecutar la prueba.
Para ejecutar la prueba Diagnosticar cable en un puerto
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Estado del puerto
    .
  2. En la vista
    Estado del puerto
    , en la columna
    Diagnóstico de cable
    del puerto correspondiente, seleccione FTDStudioPortDiag.
  3. En
    Diagnóstico de cable
    , seleccione
    Diagnosticar cable
    .
    CONSEJO:
    La prueba puede interrumpir las conexiones con el dispositivo y cualquier dispositivo conectado a través del dispositivo. La prueba también puede interrumpir la conexión entre la estación de trabajo y el controlador.
  4. En
    Interrupción de la conexión
    , seleccione
    Sí
    para continuar con la prueba. Es posible que deba introducir una contraseña válida.
    CONSEJO:
    Para cancelar la prueba, seleccione
    No
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal