Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de cable
El cuadro de diálogo
Diagnóstico de cable
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Diagnóstico de cable - Puerto | Muestra el puerto seleccionado para su configuración. El número de puerto incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet o Gi para Gigabit Ethernet), el número de módulo base o de expansión (1 para el base, 2 para el primer módulo de expansión o 3 para el segundo módulo de expansión), y el número de puerto específico. Por ejemplo: Gi1/1 es el puerto Gigabit Ethernet 1 en el base. |
Última prueba | Muestra la fecha y la hora a la que se ejecutó por última vez la prueba. El formato de la fecha es mm/dd/aa hh:mm:ss tt. Si nunca se ha ejecutado la prueba, toda la información de distancia y de estado estará en blanco. El valor de tiempo proviene del conmutador. Establezca el tiempo del conmutador mediante Configuración rápida en la interfaz web del Gestor de dispositivos (pérdida durante un ciclo de apagado y encendido) o defina un servidor NTP a través de CLI (guardado en el ciclo de apagado y encendido). |
Diagnosticar cable | Ejecuta la prueba Diagnosticar cable. |
Emparejar | Especifica el par de cables en la red. Si no existe un par o no se ha ejecutado una prueba, aparece en blanco. |
Estado | Especifica el estado del vínculo la última vez que se ejecutó la prueba.
|
Distancia de ruptura | La distancia a la interrupción del conmutador para cada par estimado con un valor de error más o menos individualmente enumerado. Un valor solo se muestra cuando el Estado de un par existente es Interrupción detectada . |
Entregue su opinión