Habilitar un puerto de enlace ascendente
Utilice la vista
Puerta de enlace redundante
para habilitar un puerto de enlace ascendente.Para habilitar un puerto de enlace ascendente para una puerta de enlace redundante
- En la ficha del dispositivo, expandaAnillo de nivel de dispositivoy, a continuación, expandaAnillo X.
- SeleccionePuerta de enlace redundante.
- En la vistaPuerta de enlace redundante, en la columnaHabilitar, seleccione la casilla situada junto al puerto de enlace ascendente para habilitarlo.
- SeleccioneEstablecerpara enviar los cambios al conmutador.
Entregue su opinión