Parámetros de la vista Anillo X - Puerta de enlace redundante

La vista
Anillo X - Puerta de enlace redundante
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Habilitar puerta de enlace redundante
Indica que la puerta de enlace redundante está habilitada. La puerta de enlace redundante debe estar habilitada antes de ajustar los parámetros.
Valor predeterminado:
Deshabilitada
.
Intervalo de anuncio
Especifica el intervalo de tiempo en microsegundos para que la puerta de enlace redundante transmita mensajes de anuncios.
Los valores aceptables son: De 1.000 a 100.000 microsegundos.
Valor predeterminado: 2.000 microsegundos.
Tiempo de espera de anuncio
Especifica el tiempo que los nodos esperan antes de que se agote el tiempo de espera cuando no se han recibido mensajes de anuncios.
Los valores aceptables son: De 2.500 a 500.000 microsegundos.
Valor predeterminado: 5000 microsegundos.
Precedencia
Especifica los valores para la precedencia de la puerta de enlace redundante. Puede configurar varias puertas de enlace y asignar a cada puerta de enlace un valor de precedencia.
Valores disponibles:
  • Ninguno
    : 0
  • Principal
    : 255
  • Copia de seguridad 1
    : 100
  • Copia de seguridad 2
    : 90
  • Copia de seguridad 3
    : 80
  • Personalizado
    : 0-255
Habilitar envío del marco de actualización de aprendizaje
Indica que los mensajes de actualización del aprendizaje están habilitados.
Valor predeterminado:
Habilitado
.
Puertos de enlace ascendente de puerta de enlace
Indica los puertos de vínculo ascendente que están habilitados en la puerta de enlace redundante.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal