Configurar la puerta de enlace redundante
Utilice la vista
Puerta de enlace redundante
para configurar las propiedades de la puerta de enlace redundante.Requisitos previos
- El conmutador está en línea y comunicándose con el conmutador.
- El conmutador está operando en una red de anillo.
Para configurar la puerta de enlace redundante
- En la ficha del dispositivo, expandaAnillo de nivel de dispositivoy, a continuación, expanda elAnilloadecuado.
- SeleccionePuerta de enlace redundante.
- En la vistaPuerta de enlace redundante, seleccioneHabilitar puerta de enlace redundantepara habilitar una puerta de enlace redundante para el anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR).
- Rellene estos parámetros:
- Intervalo de anuncio
- Tiempo de espera de anuncio
- Precedencia
- (Opcional) SeleccioneHabilitar envío del marco de actualización de aprendizajepara que la puerta de enlace redundante envíe mensajes de actualización de aprendizaje. La configuración tendrá efecto inmediatamente.
- SeleccioneEstablecerpara enviar los cambios al conmutador.
Entregue su opinión