Eliminar una dirección del servidor NTP

Utilice la vista
Cliente NTP
para eliminar una dirección de servidor NTP de la tabla
Servidores NTP
.
IMPORTANTE:
La eliminación de todas las direcciones de servidor NTP deshabilita la funcionalidad del cliente NTP, lo que provoca que el conmutador deje de tener un origen de hora NTP externo.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
  • NTP está habilitado en el dispositivo.
Para eliminar una dirección del servidor NTP
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Cliente NTP.
  2. En la tabla
    Servidores NTP
    , active la casilla de la dirección del servidor NTP que desea eliminar y, a continuación, seleccione delete.
  3. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal