Parámetros de la vista Cliente NTP
La vista
Cliente NTP
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP) habilitado | Cuando el conmutador está en línea, este valor muestra si el NTP está habilitado en el conmutador. Si el conmutador está fuera de línea, este valor está en blanco. Si el valor muestra Sí , el resto de parámetros de la vista Cliente NTP muestran valores o están habilitados.Si el valor muestra No o está en blanco, el resto de parámetros de la vista Cliente NTP muestran valores en blanco o están deshabilitados. |
Intervalo de encuesta del sistema | Muestra el intervalo de encuesta del sistema. El valor está comprendido entre 8 y 12.700 segundos. |
Sincronizado | Muestra si el reloj del conmutador está sincronizado. |
Hora actual | Muestra la hora actual del conmutador. |
Servidores NTP | |
![]() | Abre el cuadro de diálogo Agregar servidor NTP . |
![]() | Selecciónelo para eliminar la dirección del servidor NTP seleccionada. |
Dirección de servidor NTP | Muestra las direcciones del servidor NTP. |
Servidor preferido | Especifica si el servidor NTP es el preferido y proporciona la sincronización. Los valores disponibles son:
|
Estado de NTP | Muestra el estado de NTP de los servidores NTP. Los valores disponibles son:
|
Estrato del reloj | Muestra el estrato del reloj, que indica a cuántos saltos NTP de distancia se encuentra un dispositivo de un origen de hora autorizado. El valor oscila entre 0 y 16. |
Tiempo desde la última actualización | Muestra el tiempo desde la última actualización en segundos. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión