Agregar una dirección del servidor NTP
Use el cuadro de diálogo
Agregar servidor NTP
para agregar una dirección del servidor NTP a la tabla Servidores NTP
.Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
- NTP está habilitado en el dispositivo.
Para agregar una dirección del servidor NTP
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCliente NTP.
- En la vistaCliente NTP, seleccione
. - EnAgregar servidor NTP, introduzca la dirección del servidor y, a continuación, seleccioneAceptar.
- SeleccioneEstablecer.
Entregue su opinión