Configurar un conmutador mediante la configuración rápida

Utilice
Configuración rápida
para configurar las direcciones IP del conmutador.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
Para configurar un conmutador mediante la configuración rápida
  1. En la vista
    Configuración rápida
    , en
    Configuración del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP)
    , seleccione
    Establecer manualmente la configuración de IP
    .
    CONSEJO:
    Si selecciona
    Obtener la configuración de IP automáticamente con DHCP
    , el conmutadorobtiene automáticamente una dirección IP, una máscara de subred, una dirección de puerta de enlace y la dirección IP del servidor de protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP) del servidor DHCP.
  2. Configure el resto de parámetros según sea necesario:
    • Dirección IP del dispositivo físico
    • Nombre de host
    • Máscara de subred
    • Dirección de puerta de enlace
    • Servidor de protocolo de tiempo de redes
    • Usuario
    • Contraseña
    • Confirmar
    • VLAN de la interfaz de administración
  3. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal