Parámetros del cuadro de diálogo Configuración rápida
El cuadro de diálogo
Configuración rápida
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Configuración del protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) | |
Establecer manualmente la configuración de IP | La dirección IP, la máscara de subred, la dirección de puerta de enlace y la dirección IP del servidor de protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP) se introducen manualmente para el conmutador. Cuando corresponda, también se introducen manualmente la dirección de servidor DNS principal y la dirección de servidor DNS secundario. Esta es la opción predeterminada. |
Obtener automáticamente la configuración de IP mediante DHCP | El conmutador obtiene automáticamente una dirección IP, una máscara de subred, una dirección de puerta de enlace y una dirección IP del servidor de protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP) del servidor DHCP. Cuando corresponda, el conmutador obtiene automáticamente la dirección de servidor DNS principal y la dirección de servidor DNS secundario del servidor DHCP. Mientras el conmutador no se reinicie, seguirá utilizando la información de IP asignada. |
Configuración de IP | |
Dirección IP del dispositivo físico | La dirección IP del conmutador. Cada nodo de la red debe tener una dirección IP única. La dirección IP no debe ser inferior a 1.0.0.0 ni estar comprendida entre 224.0.0.0 y 255.255.255.255. Este valor configura la dirección IP del conmutador, de forma similar a la interfaz web del Gestor de dispositivos. Cuando el conmutador se vuelve a configurar con una dirección IP diferente, la comunicación puede perderse cuando se guarden los cambios. Para corregir este problema, establezca la nueva dirección IP y descárguela en el controlador. |
Nombre de host | Nombre que identifica al conmutador cuando se supervisa o soluciona un problema. Esta función es opcional. El nombre puede incluir caracteres alfanuméricos, puntos y guiones. |
Máscara de subred | La máscara de subred adecuada para el conmutador. La máscara de subred es un número de 32 bits. Establezca cada octeto. El valor predeterminado es 255.255.255.0. Este valor se utiliza para configurar la máscara de subred, de forma similar a la interfaz web del Gestor de dispositivos. |
Dirección de puerta de enlace | Dirección IP de la puerta de enlace. La dirección IP de la puerta de enlace debe formar parte de la misma subred que la dirección IP del conmutador. La dirección IP del conmutador y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada no pueden ser las mismas. La dirección IP de la puerta de enlace se envía al conmutador al seleccionar Establecer , pero solo se aplica la próxima vez que se inicia el conmutador. |
Servidor de protocolo de tiempo de redes | La dirección IP del servidor del protocolo de tiempo de redes (Network Time Protocol, NTP). NTP es un protocolo de red para la sincronización de relojes entre sistemas informáticos a través de redes de datos de latencia variable y conmutación de paquetes. |
Crear contraseña | |
Usuario | El nombre de usuario asociado a la contraseña. El valor predeterminado es Admin . |
Contraseña Confirmar | La contraseña del conmutador puede comenzar con un número, distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede tener espacios incrustados. La contraseña no puede ser de un dígito, no puede contener un ? o una tabulación, y no permite espacios al principio ni al final. El valor predeterminado es switch .Para completar la configuración inicial, cambie la contraseña predeterminada. Esta contraseña también se utiliza como contraseña de seguridad del protocolo industrial de control (Control Industrial Protocol, CIP). Proporcione una contraseña para proteger el acceso al conmutador. |
Administración de conmutador | |
VLAN de la interfaz de administración | El nombre y el ID de la VLAN de administración a través de la cual se administra el conmutador. Elija una VLAN existente como VLAN de administración. El nombre predeterminado de la VLAN de administración es default y el ID predeterminado es 1 . El número del ID predeterminado puede ir de 1 a 1001. Asegúrese de que el conmutador y la estación de administración de red estén en la misma VLAN. Si no están en la misma VLAN, perderá la conectividad de administración con el conmutador. |
Entregue su opinión