Cuadro de diálogo Configuración rápida
Hay dos formas de acceder al cuadro de diálogo Configuración rápida:
- Si se ha presionado el botónConfiguración rápidaen el conmutador, seleccione cualquier ficha. Se muestra el cuadro de diálogo Configuración rápida.
- Si se ha introducido la dirección, pero no se ha enviado al conmutador, seleccione cualquier ficha.
- Aparece un mensaje de error.
- Siga los pasos indicados en el mensaje de error y seleccioneAceptar.
- Se muestra el cuadro de diálogo Configuración rápida.
Utilice este cuadro de diálogo para configurar la dirección IP y otros parámetros de este conmutador. La dirección IP se puede asignar manualmente (estática) o puede asignarse automáticamente mediante un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Una vez completada la configuración rápida, el conmutador ejecuta una macro global (ab-global). Esta macro configura el conmutador para aplicaciones de automatización industrial que utilizan el protocolo EtherNet/IP. Esta macro establece muchos parámetros, incluidos estos ajustes principales:
- Habilitar la búsqueda y la consulta del protocolo de administración de grupos de Internet (Internet Group Management Protocol, IGMP)
- Habilitar CIP
- Configure los ajustes de Calidad de servicio (Quality of Service, QoS) y clasifique CIP, Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP) y otro tráfico (no se aplica a conmutadores con revisiones de firmware lite)
- Habilita las notificaciones de alarmas, SYSLOG y Protocolo simple de administración de red (Simple Network Management Protocol, SNMP)
- Habilita la protección del árbol de expansión rápida (Rapid Spanning Tree, RSTP), la protección de la unidad de datos de protocolo de puente (bridge protocol data unit, BPDU), el filtro de BPDU y la protección contra bucle
Asigne manualmente la dirección IP para utilizar la misma dirección IP. Póngase en contacto con un administrador de red o con el Centro de información sobre redes para obtener una dirección IP única para asignar al conmutador.
CONSEJO:
En el caso de una dirección IP asignada manualmente en una red que utiliza un servidor DHCP, asegúrese de que la dirección IP no se encuentre dentro del rango de direcciones que el servidor DHCP asignará automáticamente a otros dispositivos. Esto evita conflictos de direcciones IP entre el conmutador y otro dispositivo.
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión