Agregar o editar una instancia de NAT

Puede agregar o editar una instancia de NAT para un conmutador Stratix 5410.
Requisitos previos
  • El dispositivo debe estar en línea.
Para agregar o editar una instancia de NAT
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    NAT
    .
  2. En la vista
    NAT
    , realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear una nueva instancia de NAT, seleccione add.
    • Para editar una instancia de NAT existente, seleccione edit.
  3. En la vista
    Nombre de instancia y puertos
    , realice una de las siguientes acciones:
    1. En
      Nombre de instancia de NAT
      , escriba un nombre para la instancia de NAT.
    2. En
      Tipo de puerto
      , seleccione el tipo de puerto.
    3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los puertos que desea habilitar para esta instancia de NAT.
    4. Seleccione
      Siguiente
      .
  4. En la vista
    Asociar VLAN
    , haga lo siguiente:
    1. Seleccione las casillas de verificación para asociar los puertos traducidos a una o más VLAN.
    2. Seleccione
      Siguiente
      .
  5. En la vista
    Dirección de puerta de enlace
    , realice una de las siguientes acciones:
    1. (Opcional) En
      Dirección de puerta de enlace pública
      , escriba una dirección.
    2. (Opcional) En
      Dirección de traducción de puerta de enlace privada
      , escriba una dirección.
    3. Seleccione
      Siguiente
      .
  6. En la vista
    Traducciones
    , realice una de las siguientes acciones:
    1. Seleccione add para agregar una fila vacía.
    2. En
      Ubicación del dispositivo
      , seleccione la ubicación de la red del dispositivo.
      Una ubicación de Red pública asignará el tráfico de direcciones públicas a privadas a través del firewall. Una ubicación de Red privada se asignará desde direcciones privadas a públicas a través del firewall.
    3. En Dirección IP privada, introduzca la dirección IP que está detrás del firewall.
      En Dirección IP pública, introduzca la dirección IP que está expuesta al público.
    4. En
      Tipo
      , seleccione el tipo de entrada que desea agregar a la tabla de traducción y, a continuación, introduzca los valores en
      Recuento
      o
      Máscara de subred
      según sea necesario.
      • Si ha seleccionado
        Rango
        para
        Tipo
        , en
        Recuento
        , seleccione el número de direcciones que se incluirán en el rango. Si la ubicación del dispositivo es privada, el rango se aplica a la Dirección IP privada. Si la ubicación del dispositivo es pública, el rango se aplica a la Dirección IP pública.
      • Si ha seleccionado
        Subred
        en
        Tipo
        , en
        Máscara de subred
        , seleccione las máscaras de subred válidas para las direcciones que se van a traducir. Si la ubicación del dispositivo es privada, la máscara de subred se aplica a la Dirección IP privada. Si la ubicación del dispositivo es pública, la máscara de subred se aplica a la Dirección IP pública.
    5. Seleccione
      Finalizar
      .
  7. Seleccione
    Establecer
    para enviar la configuración al conmutador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal