Parámetros de la vista Nombre de instancia y puertos

La vista
Nombre de instancia y puertos
contiene los siguientes parámetros.
Parámetro
Descripción
Nombre de instancia de NAT
Especifica el nombre único de la instancia de NAT.
Tipo de puerto
Especifica el tipo de puerto. Las opciones disponibles son:
  • Solo puertos de enlace ascendente (Te1/25 - Te1/28)
    : indica que se pueden seleccionar los puertos de enlace ascendente (Te1/25-28).
  • Solo puertos de enlace descendente (Gi1/1 - Gi1/24)
    : indica que se pueden seleccionar los puertos de enlace descendente (Gi/1-6 y Gi/13-18, Gi/7-12 y Gi/19-24).
Seleccione 4 puertos o menos
Indica los puertos disponibles para la nueva instancia de NAT. Puede seleccionar hasta cuatro puertos para cada sección. Si se ha seleccionado un puerto en otra instancia de NAT, no está disponible.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal