Parámetros de la vista Traducciones

La vista
Traducciones
contiene estos parámetros.
Parámetro
Descripción
add
Agrega una entrada de tabla.
delete
Elimina la entrada de la tabla.
Ubicación del dispositivo
Especifica la ubicación de la red del dispositivo. Valores disponibles:
  • Red privada
  • Red pública
Dirección IP privada
Especifica la dirección o el rango de direcciones de los dispositivos de la subred privada que están configurados para la traducción. Valores disponibles:
  • Clase A(Netid.hostid.hostid.hostid): De 1.0.0.0 a 126.255.255.255
  • Clase B(Netid.Netid.hostid.hostid): De 128.0.0.0 a 191.255.255.255
  • Clase C(Netid.Netid.Netid.hostid): De 192.0.0.0 a 223.255.255.255
<Translation direction>
Muestra una indicación visual de la dirección de traducción para las direcciones IP. Valores disponibles:
  • Privada a pública ( » )
  • Pública a privada ( « )
Dirección IP pública
Especifica la dirección pública única o el rango de direcciones públicas únicas de los dispositivos de la subred pública que están configurados para la traducción. Valores disponibles:
  • Clase A(Netid.hostid.hostid.hostid): De 1.0.0.0 a 126.255.255.255
  • Clase B(Netid.Netid.hostid.hostid): De 128.0.0.0 a 191.255.255.255
  • Clase C(Netid.Netid.Netid.hostid): De 192.0.0.0 a 223.255.255.255
Tipo
Define el tipo de entrada de traducción que se va a agregar a la tabla de traducción. Valores disponibles:
  • Única
    : una única dirección IP; los campos Recuento y Máscara de subred están deshabilitados
  • Rango
    : un rango de direcciones IP; el campo Máscara de subred está deshabilitado
  • Subred
    : todas las direcciones de una subred; el campo Recuento está deshabilitado
Recuento
Especifica el número de direcciones que se incluirán en el rango. Los valores válidos son 1..128. El valor predeterminado es 1. Cada dirección del rango cuenta como una entrada de traducción. El conmutador admite un máximo de 128 entradas de traducción.
Máscara de subred
Especifica una lista de máscaras de subred válidas para las direcciones que se van a traducir. Valores disponibles:
  • Clase B: 255.255.0.0
  • Clase C: 255.255.255.0
  • Porción de la Clase C:
    • 255.255.255.128 (proporciona 128 direcciones por entrada de traducción)
    • 255.255.255.192 (proporciona 64 direcciones por entrada de traducción)
    • 255.255.255.224 (proporciona 32 direcciones por entrada de traducción)
    • 255.255.255.240 (proporciona 16 direcciones por entrada de traducción)
Avanzado
Abre el cuadro de diálogo
Avanzado
para configurar los tipos de tráfico y los arreglos de una instancia de NAT.
Total de traducciones restantes
Muestra la cantidad de traducciones disponibles que se pueden traducir para esta instancia de NAT.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal