Buscar
Last Update July 2026
DCL
Se ha producido un error CIP en la solicitud de comunicación directa enviada al dispositivo
Ya hay una conexión abierta para la comunicación directa con el dispositivo
La comunicación directa con el dispositivo está fuera de línea
Ya se ha iniciado la comunicación directa con el dispositivo
No se ha iniciado la comunicación directa con el dispositivo
Se ha superado el tiempo de espera de la comunicación directa con el dispositivo, pero esto era lo esperado
No se ha podido enviar la solicitud de comunicación directa al dispositivo
La ruta de comunicación directa con el dispositivo no especifica ningún variador RSLinx Classic o FactoryTalk Linx
Error al invocar RSLinx Classic o FactoryTalk Linx para la comunicación directa con el dispositivo
No hay licencia para ejecutar RSLinx Classic o FactoryTalk Linx en esta estación de trabajo
No se ha seleccionado ningún dispositivo en SuperWho
No hay conexión abierta para la comunicación directa con el dispositivo
No hay ninguna conexión abierta válida para la comunicación directa con el dispositivo
Se ha superado el tiempo de espera del mensaje solicitado
No se ha iniciado el variador de backplane virtual RSLinx Classic o FactoryTalk Linx para la comunicación directa con el dispositivo
Hay demasiados búferes simultáneos para la comunicación directa con el dispositivo
No se puede cerrar la conexión CIP usada en la comunicación directa con el dispositivo
No se puede establecer la comunicación con RSLinx Classic o FactoryTalk para la comunicación directa con el dispositivo
No se puede iniciar RSLinx Classic o FactoryTalk Linx para la comunicación directa con el dispositivo
No se puede abrir la conexión CIP usada en la comunicación directa con el dispositivo
No se puede abrir el variador RSLinx Classic o FactoryTalk Linx especificado para la comunicación directa con el dispositivo
Se ha devuelto una ruta CIP no válida para la comunicación directa con el dispositivo
Se ha especificado una ruta no válida o uno de los dispositivos no responde
Error interno de comunicación directa. Se han intentado abrir demasiados variadores RSLinx Classic o FactoryTalk Linx.
Error interno de comunicación directa. ID de búfer no válido durante la comunicación directa con el dispositivo.
Error interno de comunicación directa. El búfer es demasiado pequeño para los datos solicitados.
Error interno de comunicación directa. Llame al soporte técnico.
Error interno de comunicación directa. No se ha iniciado la comunicación directa con el dispositivo.
Error interno de comunicación directa. El variador se encuentra en la tabla con una ID diferente.
Error interno de comunicación directa. Error al obtener la ruta al dispositivo.
Error interno de comunicación directa. Identificador de mensaje no válido.
Error interno de comunicación directa. Ruta al dispositivo no válida.
Error interno de comunicación directa. Ruta propia no válida.
Error interno de comunicación directa. Búfer de respuesta no válido.
Error interno de comunicación directa. La ruta al dispositivo no especifica un variador RSLinx Classic o FactoryTalk Linx
Error interno de comunicación directa. Ruta al dispositivo no especificada.
Error interno de comunicación directa. El recuento de referencia para la identificación de mensajes no es cero.
Error interno de comunicación directa. Solicitud demasiado larga para la red.
Error interno de comunicación directa. No se ha llamado a RxOnlineInit.
Error interno de comunicación directa. Se ha utilizado una interfaz de canal subyacente no válida para la comunicación directa con el dispositivo.
Error de sesión de seguridad CIP
Error de sesión de seguridad CIP: 0x032D Regla de ingreso no coincidente
Error de sesión de seguridad CIP: 0x032E Denegación de regla de ingreso
Error de sesión de seguridad CIP: 0x032F Denegación de regla de ingreso no segura
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0330 Regla de egreso no coincidente
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0331 Denegación de regla de egreso
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0332 Clave de regla de egreso no permitida
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0900 Notificación de cierre
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0901 Mensaje inesperado
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0902 MAC de registro erróneo
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0903 Desbordamiento de registro
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0904 Fallo de descompresión
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0905 Fallo de handshake
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0906 Certificado incorrecto
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0907 Certificado incompatible
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0908 Certificado revocado
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0909 Certificado caducado
Error de sesión de seguridad CIP: 0x090A Certificado desconocido
Error de sesión de seguridad CIP: 0x090B Parámetro no válido
Error de sesión de seguridad CIP: 0x090C Autoridad de certificación desconocida
Error de sesión de seguridad CIP: 0x090D Acceso denegado
Error de sesión de seguridad CIP: 0x090E Error de descodificación
Error de sesión de seguridad CIP: 0x090F Error de descifrado
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0910 Versión de protocolo
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0911 Seguridad insuficiente
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0912 Error interno
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0913 Protocolo antiguo e inapropiado
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0914 Extensión incompatible
Error de sesión de seguridad CIP: 0x0915 Identidad de PSK desconocida