Se ha superado el tiempo de espera del mensaje solicitado
Se ha producido un problema de comunicación con el dispositivo. Compruebe si:
- Se ha configurado una ranura incorrecta para el dispositivo.
- El dispositivo creado en el software no existe en la red en la dirección especificada en el software o se ha perdido la comunicación con el dispositivo.
- El dispositivo tiene un fallo mayor.
- Se ha configurado un dispositivo puente para una ranura incorrecta, este ha entrado en fallo o se ha perdido la comunicación.
- RSLinx ClassicoFactoryTalk Linxse están ejecutando.
Entregue su opinión