Vista Axes

Utilice Axes para ver o configurar los ejes del dispositivo.
Ejemplo de la vista Axes
La vista Axes incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Axis
Muestra el número de eje al que se aplica esta configuración.
Step Angle (Steps per Revolution)
Especifica el ángulo de movimiento para cada paso que da el motor.
  • 1,8° (200)
  • 0,9° (400)
Motor Current
Especifica la corriente continua que se suministra al motor cuando éste está en movimiento.
Los valores válidos son 0,1 a 4,0 A
Hold Current %
Especifica el porcentaje de corriente del motor que se aplica para mantener el par de retención mientras el eje está inmóvil.
Los valores válidos son 0 a 100%
Engineering Units
Especifica la unidad de medida para la posición o la distancia.
Los valores válidos son cadenas de texto. La cadena se utiliza en los siguientes campos:
  • Maximum Speed
  • Jog Acceleration
  • Home Speed
  • Home Final Speed
  • Home Acceleration
  • Home Position
Engineering Units per Revolution
Especifica el número de unidades de ingeniería por revolución. El módulo utiliza este valor para convertir los parámetros de posición, velocidad y aceleración entre revoluciones y unidades de medición.
Recalculate Units
Al cambiar las unidades de medición por revoluciones, utilice este botón para recalcular automáticamente los valores de estos parámetros de configuración:
  • Maximum Speed
  • Jog Acceleration
  • Home Speed
  • Home Final Speed
  • Home Acceleration
Invert Direction
Especifica si se debe invertir la dirección lógica del motor para compensar diferencias de instalación u orientación mecánica.
Casilla de verificación
Valores positivos (hacia adelante)
Valores negativos (invertidos)
Sin seleccionar
Horario
Antihorario
Seleccionada
Antihorario
Horario
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal